648421_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

648421_zh-CN

648421_zh-CN

支持 MPL3115A2<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

我们的一款产品正在使用部件号为 MPL3115A2 的绝对压力设备。

 

请确认,在传感器封闭在空气密封箱内(不与环境空气接触)的情况下,连续读取 MPL3115A2 的温度值是否合适。

 

此致,

法尼

压力传感器Re: MPL3115A2 support <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

嗨,法尼、

是的,您可以使用 MPL3115A2 嵌入式温度传感器连续读取温度值,不过由于传感器封闭在空气密封盒中(不与环境空气接触),您读取的不是环境温度,而是 MPL3115A2 内部的温度。

温度读数来自内部 ADC,它将读取内部模具温度,用于压力输出的压力补偿,而不是用作 "环境温度传感器",因此,如果温度精度是您应用中的一个重要特征,则不建议这样使用。


祝您愉快,
Jose

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
注:如果本帖回答了您的问题,请点击正确答案按钮。Thank you!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎02-04-2026 09:04 AM
Updated by: