640978_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

640978_ja-JP

640978_ja-JP

i.MX 7でJTAGを無効にする<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、

i.MX 7 の JTAG を永続的に無効にする方法はありますか (たとえば、ヒューズを使用するなど)。リファレンス・マニュアルでは、第 4.12.6.4 章「SJC 無効ヒューズ」で SJC 無効ヒューズについて説明されており、第 6 章.4.3.6 章「セキュア JTAG 制御」でセキュア JTAG 制御について説明されています。ただし、第 5 章「Fusemap」にはこれらのヒューズはリストされていません (i.MX 6 には JTAG_SMODE と SJC_DISABLE がリストされていますが、i.MX 7 リファレンス マニュアルには両方とも記載されていません)...

よろしくお願いいたします。

ステファン

i.MX7Duali.MX7SoloRe: Disable JTAG on i.MX 7

こんにちは、

U-BOOT 後にI.MX8MPLUSのバンク 1 ワード 3 を読み取ると、以下の値が観察されます。

Bhardwaj_0-1761211742453.pngBhardwaj_0-1761211742453.png

JTAG が無効になっていることを意味しますか?


SJC_DISABLEJTAG_SMODEがハイに設定されているということは、 JTAG が無効になっていることを意味します。

I.MX8M ヒューズ アドレスはI.MX8MPLUS に適用できますか?

ヒューズアドレスヒューズ名機能設定
0x470[21]SJC_DISABLEセキュア JTAG コントローラ モジュールを無効/有効にします。このヒューズは、JTAG が完全にブロックされる最高の JTAG セキュリティ レベルを作成するために使用されます。0 - セキュアJTAGコントローラが有効
1 - セキュアJTAGコントローラが無効
0x470[23:22]JTAG_SMODE[1:0]JTAG セキュリティ モード。JTAGデバッグインターフェースのセキュリティモードを制御します00 - JTAG有効モード
01 - セキュアJTAGモード
1x - デバッグモードなし

Re: Disable JTAG on i.MX 7<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

ありがとう、イゴール。助かりました!

私は U-Boot ヒューズ コマンドを使用しました。BOOT_CFG0 ヒューズはバンク 1、ワード 3 を通じて利用できます。

fuse prog -y 1 3 0x200000

これにより、JTAG は利用できなくなります。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 06:33 PM
Updated by: