635546_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

635546_ja-JP

635546_ja-JP

MMA8451 テルミックドリフト<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは。私は外部アプリケーション用の傾斜計として MMA8451 加速度センサを使用していますが、温度の変化が測定値に影響することがわかりました。測定値を修正するための標準的なパラメータはありますか?

残念ながら、必要なパラメータを見つけるために、さまざまな温度でセンサーをテストする機会がありません。

よろしくお願いいたします。

ウンベルト

Re: MMA8451 Termic Drift<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、ウンベルトさん。

ご連絡ありがとうございます。

ご存知のとおり、オフセット エラーは次のような状況で発生する可能性があります。

- デバイスごとに異なります。
- 梱包および取り付けによる機械的ストレス。
- 温度や経年変化により変化します

測定値を修正するには、弊社のソフトウェア技術「AutoZero」を使用することをお勧めします。


オフセットドリフトなどを補正するために、初期化中に AutoZero を繰り返し使用する場合。オフセット調整が不要になるため、デバイスの精度が大幅に向上します (再現性を含む)。

Zero-g オフセットに関しては、オフセットが何であるかを正確に知るためにキャリブレーションを行う必要があります。AN3447「加速度センサの自動ゼロ校正技術の実装」をご覧ください。これはMMA7455L用に書かれたものですが、原理は同じなので、MMA5481にも同じ技術を適用できます。

加速度センサの自動ゼロ校正技術の実装


この情報が役に立つかどうかお知らせください。

よろしくお願いいたします。

デビッド

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-04-2026 08:28 AM
更新者: