624280_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

624280_ja-JP

624280_ja-JP

MPL3115A2レジスタINT_SOURCE<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

私たちが使用している MPL3115A2 圧力センサーについて少し理解しようとしています。


セクション 13.11、INT_SOURCE (0x12)、2 番目の段落:「ビットの設定は立ち上がりエッジに敏感であり、ビットは低から高の状態変化によって設定され、適切なソース レジスタを読み取ることによってリセットされます。」


これは SRC_PW ビットおよび SRC_TW ビットにとって何を意味しますか。つまり、ソースは何ですか。これは、このレジスタ (INT_SOURCE) を読み取るとこれらのビットがクリアされることを意味しますか、それとも別の「ソース」レジスタを読み取る必要がありますか?

Re: MPL3115A2 register INT_SOURCE <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

はい、圧力割り込みの場合、OUT_P_MSB レジスタを読み取ると割り込みがクリアされます。温度割り込みの場合、OUT_T_MSB レジスタを読み取ると割り込みがクリアされます。

Re: MPL3115A2 register INT_SOURCE <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

SO、圧力の出力を読み取ると、PTH ビットもクリアされるということですか?

Re: MPL3115A2 register INT_SOURCE <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

ソースは圧力と温度の出力レジスタです。割り込みがアサートされると、適切な出力レジスタを読み取ることによってクリアされます。圧力割り込みの場合はOUT_P_MSB、温度割り込みの場合はOUT_T_MSBになります。

よろしくお願いいたします。

ミゲル

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎02-04-2026 04:28 AM
Updated by: