620804_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

620804_ja-JP

620804_ja-JP

MMA8452 を置き換えるための自動勾配加速度計の要件<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、

現在の製品ではMMA8452を使用しています。現在、この部品を Autograde 加速度計に交換する必要があります。

MMA8452 をオートモーティブ用途に使用できますか。それ以外の場合は、同様の自動グレード部品を提案してください。

よろしくお願いします。

ヴィノド・シャルマ

加速度センサRe: Autograde acceleromter requirement to replace MMA8452<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、ヴィノド・シャルマさん。

MMA8452 にはオートモーティブ認証はありませんが、ある種のオートモーティブ アプリケーションに使用できます。


オートモーティブグレードの認証加速度センサが必要な場合は、当社の現在のポートフォリオにある、通常は 1 軸または 2 軸の加速度センサであるさまざまなオプションを確認することをお勧めします。


すてきな一日を、
ホセ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
注: この投稿で質問が解決した場合は、「正解」ボタンをクリックしてください。ありがとう!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-04-2026 09:55 AM
更新者: