610969_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

610969_ja-JP

610969_ja-JP

MMA8451の最小および最大のODR精度はどれくらいですか?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

標準的な ODR 精度は、データシートの表 2 に +- 2% と記載されています。これは25℃のときです。

データシートには最小値や最大値は記載されていません。

どの程度の温度耐性が期待できますか?

ジョンより

Re: What is the min and max ODR accuracy on the MMA8451 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

迅速なご対応ありがとうございます。私の質問に答えます。

ジョンより

Re: What is the min and max ODR accuracy on the MMA8451 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

ジョン様

これは実際には典型的な値ではなく、次のように表示されます: MIN = -2%、MAX = +2%

総精度変動は+/-2%を超えて変化してはならない。

すてきな一日を、
ホセ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
注: この投稿で質問が解決した場合は、「正解」ボタンをクリックしてください。ありがとう!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎02-04-2026 04:34 AM
Updated by: