差圧センサMPXV7002DPの各ポートの絶対圧力範囲<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
MPXV7002DP 差圧センサーの最大圧力範囲はどれくらいですか?データシートには、Pmax = 75 kPa と記載されています。これは各ポートの絶対圧力のことでしょうか、それともP1とP2の最大差圧のことでしょうか?同様に、測定範囲は-0.3~+0.3 PSIですが、これは絶対圧力ですか、それとも差圧ですか?私はこれを使用して対気速度を測定するつもりSO、これらのポートの絶対圧力はほぼ大気圧 (14.7 PSI) になり、ポート間の圧力差は 0.3 PSI 以下になるはずです。これは機能しますか?ありがとう!
圧力センサRe: Absolute pressure range on each port of differential pressure sensor, MPXV7002DP<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
ご挨拶、 デビッド・ディアス・マリン
mpxv7002dpで発生している問題に関する今後の更新を心待ちにしています。
便宜上、別の方法で質問しますが、私は乱流状態での空気速度を測定するために MPXV7002DP 圧力センサを使用し、乱流を表す時間平均化を実現するために、十分な時間にわたってさまざまな遅延 (2 回の連続した読み取り間の時間間隔) で実行してきました。
私は以下の内容を含むデータシートを読みました
「MPXV7002DP で注意する必要がある時間特性は、応答時間とウォームアップ時間だけです。
1. 応答時間 = 1.0 ミリ秒
応答時間は、指定された段階的な圧力変化を受けたときに、出力の増分変化が最終値の 10% から 90% になるまでの時間として定義されます。
2. ウォームアップ時間 = 20 ミリ秒
ウォームアップ時間とは、圧力が安定した後、製品が指定された出力電圧を満たすのに必要な時間として定義されます。
つきましては、許容される最小限の遅延についてご意見をお聞かせいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
Re: Absolute pressure range on each port of differential pressure sensor, MPXV7002DP<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
親愛なるデイビッドへ
ありがとうございます。
BR、
George
Re: Absolute pressure range on each port of differential pressure sensor, MPXV7002DP<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
こんにちは、ジョージ。
ご連絡ありがとうございます。
この場合、MPXV7002 GPデバイスの最大定格に関しては、完全に同意します。この制限を超えるとデバイスが損傷することになります。
MPXV7002 デバイスの圧力範囲は -2 ~ 2 kPa であることに注意してください。したがって、データシートに記載されている情報を期待するには、この範囲内であることを確認してください。
よろしくお願いいたします。
デビッド
Re: Absolute pressure range on each port of differential pressure sensor, MPXV7002DP<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
david_diaz様
MPXV7002 GPに関しても同様の質問があります。
ゲージタイプ: MPXV7002 GPの場合、P1 の絶対最大定格として次の理解は正しいでしょうか?
- 絶対最大定格:最大圧力 = 大気圧 +/- 75kPa
※プラスの値もマイナスの値も同じ量だと理解しています。
よろしくお願いいたします。
ジョージ・フクトミ
Re: Absolute pressure range on each port of differential pressure sensor, MPXV7002DP<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
こんにちは、デビッド。
私の混乱を解消するために時間を割いていただき、本当にありがとうございます。
幸運をお祈りしています、
テオ
Re: Absolute pressure range on each port of differential pressure sensor, MPXV7002DP<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
こんにちは、テオ。
それは実に良い質問です。
実際、デバイスの永久的な損傷を避けるためには、P1 と P2 の差は 75 kPa を超えてはなりません。
よろしくお願いいたします。
デビッド
Re: Absolute pressure range on each port of differential pressure sensor, MPXV7002DP<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
こんにちは、デビッド。
ご返答ありがとうございます。まだ少し不明な点が 1 つあります。「デバイスが損傷する前にサポートできる最大圧力は 75kPa です」とありますが、この最大圧力は 2 つのポート間の差圧のことですか?そうしないと、このセンサーは大気圧によって損傷を受けてしまいます。
よろしくお願いします!
テオ
Re: Absolute pressure range on each port of differential pressure sensor, MPXV7002DP<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
こんにちは、テオ。
ご連絡ありがとうございます。
MPXV7002DP は差圧センサです。つまり、センサーの両側 (ポート P1 とポート P2) に圧力が加えられ、2 点間の圧力差が測定されます。
この場合、圧力の範囲は -2kPa から 2kPa になります。これは、デバイスが指定された範囲からの圧力の差に反応することを意味します。

デバイスが損傷する前に耐えられる最大圧力は 75kPa です。
この情報がお役に立てれば幸いです。
よろしくお願いいたします。
デビッド