Freescale センサ フュージョン ツールボックス。
データを csv ファイルに記録する方法があります。問題は、プログラムがコンマを使用して値を測定することです。csv ではカンマを使用します。SO、彼らの間には問題が生じることになります。測定値をドット値に変更する方法があります。
10,5 ==> 10.5
ヨーロッパにいる場合は、この問題が発生します。標準的なヨーロッパではコンマが使用され、米国ではドットが使用されます。SO、コンピュータの設定を英語と米国に変更する必要があります。=> 問題は修正されました