605038_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

605038_ja-JP

605038_ja-JP

MMA8652 : 過渡割り込み閾値<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

親愛なるコミュニティの皆様

過渡割り込みしきい値を考慮します。

以下のようにレジスタ値を設定する場合、
一時割り込みはいつ発生しますか?

0x1F:TRANSIENT_THSレジスタTHS[6:0]を000_0000bに設定します。
0x1D:TRANSIENT_CFG レジスタ HPF_BYP を 1 に設定します。

過渡割り込みトリガーポイント値はどれですか?
「ゼロ G 以上」か「ゼロ G より大きい」か?

よろしくお願いします、
坂上公一

加速度センサRe: MMA8652 : Transient interrupt threshold value<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

光一様

最小しきい値解像度は 0.063g (TRANSIENT_THS = 0x01) です。当社の加速度センサはどれもこれより高い解像度を提供しません。

よろしくお願いいたします。

トーマス

Re: MMA8652 :  Transient interrupt threshold value<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

トーマス様
お返事ありがとうございます。

> このような設定は何の役に立つのでしょうか?
0.063g 未満の過渡現象を検出したいと思います。

よろしくお願いします、
坂上公一

Re: MMA8652 : Transient interrupt threshold value<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

光一様

このような設定は何の役に立つのでしょうか?加速度が 0g を超えると割り込みが発生します。

よろしくお願いいたします。

トーマス

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎02-04-2026 06:07 AM
Updated by: