597652_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

597652_ja-JP

597652_ja-JP

部品情報:MPXH6115A6T1<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

センサ MPXH6115A6T1 - NXP の推奨リフロー プロファイル温度を教えてください (例:フリースケール)。ウェブサイトではピーク温度 250°C のみが記載されていますが、リフロー プロファイル温度のグラフに記載されている以下の詳細も必要です。

- 予熱温度。
- 予熱時間
- 最高気温。
- ピークタイム。
- ランプアップ/ダウン
- 200℃以上の時間

Re: Information for part : MPXH6115A6T1<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、アニルさん。

はんだ付けの推奨事項については、 AN3150 - 圧力センサデバイスのはんだ付け推奨事項を参照してください。


このデバイスのリフロー温度プロファイルは、J-STD-020C 規格に準拠する必要があります。

よろしくお願いいたします。

トーマス

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎02-04-2026 11:27 AM
Updated by: