590573_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

590573_zh-CN

590573_zh-CN

TPMS传感器<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

我正处于 TPMS 板的设计阶段。我选择了这个部件 FXTH8715116T1,但它只能支持 100kpa (即 14.5 psi)的最小压力传感范围。我的应用需要最小 4 psi(即 27.5 kpa)。请推荐任何可以支持该范围并与该部件集成的外部传感器。

先行致谢。

Re: TPMS sensor<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

谢谢 Tomas,我会考虑的。

Re: TPMS sensor<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

嗨,巴拉吉、

唯一支持 45psi 的绝对压力传感器是MPXH6400A。它在 5V 电压下经过微调,但在 3V 电压下也能正常工作。您可以从该网站订购免费样品,并在您的应用中测试其是否符合您的要求。

顺祝商祺!

托马斯

Re: TPMS sensor<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

谢谢您的答复,托马斯、

在之前的对话中,我忘了加上我的最高要求。我的输入要求范围是 4 至 45 psi,但上述部件最大只能支持 16.5 psi。请推荐其他可以满足上述要求的部件。

请提供您的建议。

先行致谢。

Re: TPMS sensor<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

嗨,巴拉吉、

我会推荐 MP3H6115A,它是一款集成的 3V 模拟绝对压力传感器,工作范围为 15kPa 至 115kPa。它具有片上温度补偿、校准和放大器电路,全额定压力下的输出电压通常为 2.82V。您可以将其输出(4 号引脚)连接到 FXTH8715116T1 的 PTA0(AD3)或 PTA1(AD4)引脚,然后使用相应的例程(TPMS_READ_V0 或 TPMS_READ_V1)读取 MP3H6115A 的输出电压。

希望对您有所帮助。

顺祝商祺!

托马斯

PS:如果我的回答有助于解决您的问题,请标记为"正确" 。谢谢。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-04-2026 09:34 AM
更新者: