電源を入れても動かないデバイスがあるのですが、どの方向を向いているのか知りたいです。MAG3110 磁力計のキャリブレーション手順では、デバイスを移動して (図 8 または類似の図)、結果として得られる測定範囲にソリューションを適合させます。少量の PCB/デバイスのサンプルの硬鉄と軟鉄の較正を決定し、それを同じレイアウトの他のすべてに使用できると想定するのはどの程度合理的でしょうか?
トーマスの返答を確認してください。
私があなたに提供する追加情報があれば、その方法を理解できるはずです。Hardiron キャリブレーションを使用し、次に arctan(Y/Z) を適用します。全てのピースが揃っているので、それを全て結合するだけです。
アンソニー
水平と水平の間の角度を計算したいだけの場合はどうすればいいでしょうか?
発信したiPhone
はい、調整する必要があります。そうしないと、不正確な結果になります。
水平に対する角度を知りたいだけです。mag3110で何ができるでしょうか?調整が必要ですか?詳しいやり方を教えてください
発信したiPhone
こんにちは、マンディさん。
このソフトウェア機能は、HardIron (ボードと磁力計によってもたらされるオフセット) をキャリブレーションするためのものです。ただし、これは 1 つの重要な条件を満たせば機能します。キャリブレーションの実行中にボード/MAG31110 を 3 軸で回転させる必要があるということです。
下のグラフを見てください(ここではボードは一定速度で回転していますが、そうする必要はありません)
磁力計を回転させると、磁場(コンパスのように地球によって誘導される)が変化します。最小値と最大値をキャプチャすることで、MAG3110 のオフセットを計算できるようになります。これらの値を OFF_axis_xSB レジスタに書き込むことで、MAG3110 はこのハードアイアン ベクトル補正を生の測定値に適用できるようになります。これがキャリブレーションです。
これがお役に立てば幸いです。
アンソニー
こんにちは。
デモを参考にキャリブレーション方法を使用します。しかし、私が間違っている場合、なぜこの方法で調整できるのかわかりません。mag3110 組み込みオフセットをどのように使用すればよいですか?
スクリーンショットは私の調整方法です
こんにちは、ベン。
MAG3110 組み込みオフセット キャリブレーションを使用しましたか、それとも実際の磁気外部キャリブレーションを使用しましたか?自動キャリブレーションの場合は、1、2、または3軸で動作します。
「静的(非動的)キャリブレーション」を実行することがどの程度合理的であるかを判断することは困難です。最終的なアプリケーションに応じて異なりますが、合理的ではないと言えます。それについてさらに詳しく教えていただけますか?
ありがとうございました。
アンソニー