550718_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

550718_zh-CN

550718_zh-CN

TSS(触摸感应软件)库迁移<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

亲爱的专家

现在一个冷库控制项目使用了 S12ZVC MCU。 它还需要触摸感应用户界面。

我想知道是否有可能将 TSS 库迁移到 S12ZVC?

如果无法迁移,请推荐工业或汽车级 MCU。MCU 必须具有 CAN 和 ADC(最好 ADC 具有程序增益控制功能)。

顺祝商祺!

基格

磁力传感器压力传感器传感平台触摸传感器Re: TSS(Touch Sensing Software) library migration<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

亲爱的托马斯

非常感谢你们的帮助!

Re: TSS(Touch Sensing Software) library migration<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

亲爱的基格

不再建议将 TSS 用于新设计,也没有计划增加对 S12ZVC 设备的支持。新的软件库--恩智浦触摸软件支持大多数 Kinetis MCU。Kinetis E 系列可能是一个不错的选择,但 TSI 模块只适用于没有 CAN 模块的 KE1xZ。因此,我建议考虑使用我们的独立组网 \\(SA\\) 触摸/近距离传感器 ,它可以通过 I 2 C 连接到 S12ZVC

希望对您有所帮助。

顺祝商祺!

托马斯

PS:如果我的回答有助于解决您的问题,请标记为"正确" 。谢谢。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎02-04-2026 03:34 AM
Updated by: