550356_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

550356_ja-JP

550356_ja-JP

MPXV7025圧力トランスデューサーを使用します。ダイをより良く保護するために、ダイの圧力側と通気側の両方にシリコンゲルを塗布することはできますか?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

MPXV7025圧力トランスデューサーを使用します。ダイをより良く保護するために、ダイの圧力側と通気側の両方にシリコンゲルを塗布することはできますか?

Re: We use the MPXV7025 pressure transducer. Can we get silicone gell on both the pressure and vent side fo the die for better protection of the die?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、

はい、デバイスの圧力側と通気側の両方にシリコンゲルを追加して、保護を強化することができます。圧力ポート (ポート P1) にはすでにジェル (デバイスのバージョンに応じてフルオロシリコーン ジェルまたは「耐媒体ジェル」) が含まれていますが、通気側 (ポート P2) にはジェルが含まれていないことに注意してください。

シリコングリースの充填は気泡を避けるために真空状態で行われます。通常、グリースによって機械的ストレスが生じ、オフセット値が変化する可能性があるため、オフセット調整が必要になります。

シリコングリースのサプライヤーとして Gelest をお勧めします。

ゲレスト株式会社

イースト・スティール・ロード11番地

ペンシルベニア州モリスビル 19067

(215)5 47-1015

http://www.gelest.com

代わりに MPXV7025DP 圧力センサを使用することをお勧めします。このデバイスは同じファミリの一部であり、このファミリの他の圧力センサとまったく同じように動作しますが、大きな違いは両方のポートがすでに「フルオロシリコーン ゲル」で満たされていることです。そのため、湿度の高い環境で使用しない場合は、このバージョンのデバイスを使用しても変更は必要ありません。

NXP 圧力センサは、クリーンでない乾燥空気環境で使用することは推奨されません。使用すると保証が無効になります。


すてきな一日を、
ホセ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
注: この投稿で質問が解決した場合は、「正解」ボタンをクリックしてください。ありがとう!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-04-2026 05:58 AM
更新者: