519557_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

519557_ja-JP

519557_ja-JP

テンシオメータで真空を測定したいです。テンシオメータは土壌水分測定に使用されます。機械デザインでは、0 ~ 100 センチバールの範囲の真空ゲージを使用します。適切なデバイスを提案してください。<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Re: I want to measure vacuum in a Tensiometer. Tensiometers are used in soil moisture measurement. The mechanical design uses a vacuum gage with a range of 0 to 100 centibar. Please suggest an appropriate device.<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

ありがとう、トーマス。

サンプルを5つ注文しました。

敬具、

LSKarandikar

Re: I want to measure vacuum in a Tensiometer. Tensiometers are used in soil moisture measurement. The mechanical design uses a vacuum gage with a range of 0 to 100 centibar. Please suggest an appropriate device.<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

ありがとう、トーマス。

敬具、

LSKarandikar

Re: I want to measure vacuum in a Tensiometer. Tensiometers are used in soil moisture measurement. The mechanical design uses a vacuum gage with a range of 0 to 100 centibar. Please suggest an appropriate device.<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、ラックスマンさん。

NXP 圧力センサにご興味をお持ちいただきありがとうございます。

負のゲージ圧を測定するために設計された MPXV6115V シリーズをお勧めします。データシートはこちらから入手でき、このWeb サイトから購入したり無料サンプルを注文したりすることもできます。

よろしくお願いいたします。

トーマス

PS: この回答が質問の解決に役立った場合は、「正解」としてマークしてください。ありがとう。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎02-04-2026 04:01 AM
Updated by: