こんにちは。あなたのウェブサイトでMAG3110という磁力計センサを見つけました。
あるデバイスについて調査中で、ユーザーエンドでの製造を計画しています。そのデバイスにこのセンサーを取り付けたいのですが、その精度レベルを知りたいです。センサーが読み取り可能な最小距離と、1秒間に何回読み取りできるかを知りたいです。よろしくお願いします。
今は明らかだ。ありがとう
2016年6月7日(火)午後7時40分、anthonyduhamel <
こんにちは、ナビドさん。
FXOS8700 コンボ デバイスを使用できます。このデバイスは、磁力計のみのモードで最大 800 Hz で動作します。精度は実際には磁力計に依存するのではなく、むしろ外部の磁気の乱れに左右されます。より精度の高い電子コンパスが必要な場合は、磁気調整が必要です (磁気磁力計を変更しても方位誤差は変わりません)。
アンソニー
もっと正確な結果を出すことができる他の磁力計はありますか?
そしてより速い?
こんにちは、ナビドさん。
適切な PCB レイアウトと NXP E-Compass ソフトウェアを使用すると、最大から最小まで±5 度の精度を実現できます。
MAG3110 の分解能は 0.1µT で、ノイズは 0.25µT まで低下します。地球の磁場は水平成分が約 25µT であるため、解像度は単純に計算すると 0.1 / 25 ラジアンの角度解像度、つまり 0.004 ラジアンまたは 0.2 度になります。これは単純な計算であり、MAG3110 磁力計の解像度が非常に優れているため、精度にほとんど影響がないことを単純に示しています。
地球の磁場は、PCB 上の磁場や MAG3110 ゼロ フィールド オフセットと比較すると非常に弱いです。キャリブレーションソフトウェアを使用する必要があります。
無料の C コードについては次のリンクを参照してください。NXP には、硬鉄と軟鉄の両方の校正があります。
E-Compass: NXP E-Compass ソフトウェア
MAG3110 は、最大 80 Hz の出力データ レート (ODR) で磁場を測定できます。これらの出力データ レートは、12.5 ミリ秒から数秒までのサンプル間隔に対応します。
ODR を変更する場合は、 MAG3110 データシートの CTRL_REG1 (0x10) レジスタを参照してください。
最後に、必要な場合に役立つドキュメントをいくつかお勧めします。
この情報が皆様のお役に立てれば幸いです。
ご質問を誤解していた場合は、遠慮なくお知らせください。喜んでお手伝いさせていただきます。
素晴らしい一日をお過ごしください。
デビッド・ディアス。
追伸: 私の回答が質問の解決に役立った場合は、「正解」とマークしてください。ありがとう。