我正试图开发一个油位监测数据采集系统,因此我选择了 MPX2053 和类似的传感器,用于测量油箱中最多 4 米的油位高度。
我想知道的是,这些压差传感器是否适用于柴油和/或石油燃料?
如果没有,您能否建议我在应用中可以使用哪些替代传感器或方法?
一种选择是使用基于不锈钢的差压发射器(4 至 20 mA 输出)并将其连接到我的系统。这是一个现成的解决方案,但与基于离散传感器的系统相比,成本非常高。因此,我更倾向于使用恩智浦/飞思卡尔的传感器,因为我以前在不同的应用中使用过同样的传感器。
谢谢!
此致,
Zeeshan
你好,齐斯汉
请注意,对于所有恩智浦标准压力传感器产品,除干燥空气外的任何环境都会对产品的可靠性和使用寿命产生一定影响。恩智浦硅压力传感器与油、气、汽油、水或水蒸汽或化学品不兼容。
必须确定这种影响是否可以接受。这就意味着不能将我们的压力传感器用于可能与上述介质直接接触的应用中。工作一段时间后,设备可能会出现故障。
除了提供的信息和解决方案外,我想参考以下值得考虑的**应用笔记**:
希望这些信息对你有用。
如果我误解了你的问题,请随时告诉我。 我很乐意提供帮助。
祝您有美好的一天。
戴维-迪亚兹
PS:如果我的回答有助于解决您的问题,请标记为"正确" 。谢谢。