506623_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

506623_ja-JP

506623_ja-JP

MP3V5010DP 圧力センサは 2.7V 未満でも動作しますか?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

MP3V5010DP 圧力センサは 2.7V ~ 3.3V で動作するように定格されていますが、精度を無視した場合、センサは 2.7V 未満でも (不正確に) 動作しますか?私たちが設計しているプロトタイプは、圧力センサが少なくとも 2.0V まで機能すれば、その電圧まで動作できるはずです。この特定のアプリケーションでは、測定値が大きくずれる可能性があります...

圧力センサRe: Will the MP3V5010DP pressure sensor work at all below 2.7V?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、

MP3V5010DP を 2.7V 未満の電源で使用することは推奨されません。この電圧ではデータが特性評価されないためです。ただし、このセンサのレシオメトリック特性の励起範囲によれば、動作するはずですが、データシートの精度と直線性データは変化します (異なる範囲でデバイスを操作すると、追加のエラーが発生する可能性があります)。

この電圧での特性データがないため、センサの出力は指定されません。


すてきな一日を、
ホセ・レイエス

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
注: この投稿で質問が解決した場合は、「正解」ボタンをクリックしてください。ありがとう!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-04-2026 04:51 AM
更新者: