MPL3115A2 高度計のデータシートには、「内部レギュレータをバイパスするために 2 番目の 100 nF コンデンサが使用されます」と記載されています。内部レギュレータを無効にできるという意味ですか? 説明してください。また、VCC を安定させる必要がある場合、どのような場合に内部レギュレータをバイパスする必要があるかについても説明してください。私の場合は、3.3Vに調整されたlm317を使用します。ありがとう。
こんにちは、アルチュムさん。
MPL3115 の CAP ピンは内部レギュレータの出力コンデンサ接続であるため、内部レギュレータの安定性を保証するために、そこに 2 番目の 100 nF コンデンサを配置する必要があります。ただし、これは内部レギュレータが無効になることを意味するものではありません。
両方の入力 VCC にバイパス キャップを使用する必要があり、レギュレータの「キャップ」ピンには接地されたキャップを配置する必要があります。
参考までに、次の接続を参照してください。
この情報が皆様のお役に立てれば幸いです。
ご質問を誤解していた場合は、遠慮なくお知らせください。喜んでお手伝いさせていただきます。
素晴らしい一日をお過ごしください。
デビッド・ディアス。
注: この投稿で質問が解決した場合は、「正解」ボタンをクリックしてください。ありがとう!