497892_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

497892_ja-JP

497892_ja-JP

こんにちは。圧力センサ MPX5010DP または MOXV5010DP を使用して、圧力を加えたときに亀裂が発生する圧力を監視したいと考えています。センサーをどのように接続すればよいですか?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

圧力を測定するためにセンサをどのように接続すればよいですか?

圧力センサRe: Hi,i want to use the pressure sensor MPX5010DP OR MOXV5010DP to monitor the pressure at which a crack develop on the application of the pressure.How do i connect the sensor?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちはピーター、

最初の回答が明確でなかった場合はお詫び申し上げます。

MPX5010DP デバイスの接続に関する詳細については、次の投稿を参照してください。

圧力センサのドキュメントにおけるさまざまなピン スタイル。パート2

この推奨事項にもかかわらず、さらに詳細な情報が必要な場合はお知らせください。

素晴らしい一日をお過ごしください。

デビッド・ディアス。

注: この投稿で質問が解決した場合は、「正解」ボタンをクリックしてください。ありがとう!

Re: Hi,i want to use the pressure sensor MPX5010DP OR MOXV5010DP to monitor the pressure at which a crack develop on the application of the pressure.How do i connect the sensor?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、David Diaz さん。メールをありがとうございます。接続方法がわかる写真やビデオを送っていただくことは可能でしょうか。よろしくお願いします。

ピーター

Re: Hi,i want to use the pressure sensor MPX5010DP OR MOXV5010DP to monitor the pressure at which a crack develop on the application of the pressure.How do i connect the sensor?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちはピーター、

MPX5010DP の電気接続については、特にピン スタイルについては次の図を参照してください。

pressure_sensors.jpg

取り付けテクニックに関しては、次のアプリケーション ノートを参照してください。

AN936 - MPXシリーズ圧力センサの取り付け技術、リードフォーミング、およびテスト

さらに、はんだ付けの推奨事項に関する詳しい情報については、次のアプリケーション ノートを参照してください。

AN3150 - 圧力センサデバイスのはんだ付け推奨事項

この情報が皆様のお役に立てれば幸いです。

ご質問を誤解していた場合は、遠慮なくお知らせください。喜んでお手伝いさせていただきます。

素晴らしい一日をお過ごしください。

デビッド・ディアス。

注: この投稿で質問が解決した場合は、「正解」ボタンをクリックしてください。ありがとう!

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎02-04-2026 10:52 AM
Updated by: