480327_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

480327_ja-JP

480327_ja-JP

MPXV7205 のシリコンゲルに対するパーフルオロカーボン液体の影響。なぜ本物の企業からのような本物の技術サポートが受けられないのでしょうか?届かないの?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

MPXV7205 のシリコンゲルに対するパーフルオロカーボン液体の影響。なぜ本物の企業からのような本物の技術サポートが受けられないのでしょうか?

Re: Effect of perfluorocarbon liquids on the silicone gel of the MPXV7205. Why can't I get real tech support like from a real company?y can't I reach<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、ネイト。

MPXV7025 をあらゆる種類の液体物質や腐食性ガスと直接接触させることはお勧めしません。ゲルが損傷し、センサーが仕様外になる原因となります。

ひずみゲージと較正および補正用の電子回路は窒化物層で保護されていますが、リードフレームとゲージ間の電気的接続を提供するアルミニウム接合パッドは、接合を可能にするために保護されていません。完成したダイもシリコンゲルで保護されています。このゲルは完全に密閉されているわけではありません。新しいタイプの圧力センサーにはより高品質なゲルを使用していますが、水やその他の液体がゲルを浸透してダイに到達する可能性があります。たとえば、センサーダイが水と接触すると、センサーにバイアスが加わるとすぐに、Al/Al3+ と水の間の酸化還元反応が始まります。数時間または数日の作業後、電源ピンのアルミニウム パッドが破壊され、Vcc ピンにオープン回路が発生します。これはアルミニウムの腐食現象です。しかし、センサーの供給電圧をオフにすると腐食現象は停止します。ガルバニック腐食など、他の故障原因もありますが、これらの他の原因による平均故障時間 (MTTF) は、Vcc パッドの電気腐食による MTTF よりもはるかに長くなります。したがって、電気腐食が主な故障原因であり、その故障は永久的です。

メディアの互換性については、 AN3728 を詳しく確認することをお勧めします。

さらにご質問があり、このフォーラムを使用したくない場合は、次の手順に従ってテクニカル サポート チームにお問い合わせください。


1) http://www.nxp.com/support/sales-and-support:SUPPORTHOMEにアクセスします

2) ページの下部にある「新しいチケットの送信」の下にある「ハードウェアとソフトウェア」をクリックします。

3) NXP テクニカル オンライン サポートにアクセスするには、ビジネス メールで登録します。

4) 確認メールがアカウントに送信されます。アクセスを確認するには、そのメールに埋め込まれているリンクをクリックしてください。

5) NXP オンライン サポート ページで、上部のメニューから [サポートに問い合わせ] を選択し、[新しいCASEを送信] をクリックしてプロセスを開始します。

お役に立てれば幸いです。

よろしくお願いいたします。

トーマス

追伸: 私の回答が質問の解決に役立った場合は、「正解」とマークしてください。ありがとう。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎02-04-2026 07:22 AM
更新人: