479292_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

479292_ja-JP

479292_ja-JP

MMA6900 と 6901 の電源電圧は?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

データシートには、MMA6900 と 6901 の電源電圧が明確に記載されていません。6900 では 3.3V、6901 では 5V ですか? それとも、これら 2 つの値は両方でオプションですか?

ありがとうございました。

加速度センサRe: Supply voltage of MMA6900 and 6901?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、ミさん

両方の加速度センサ (MMA6900 および 6901) は 3.3 V または 5 V で動作できます。

データシートに記載されているすべての特性仕様は、両方のセンサのこれら 2 つの標準的な電圧供給を使用して計算されました。


すてきな一日を、
ホセ・レイエス

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
注: この投稿で質問が解決した場合は、「正解」ボタンをクリックしてください。ありがとう!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎02-04-2026 04:52 AM
Updated by: