479079_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

479079_zh-CN

479079_zh-CN

驾驶机器人时的加速度计结果<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

你好

我试图通过测量加速度(使用 MMA7361LC)来计算机器人运动时的速度。

我已经测试了加速度计,在移动它(向前、向后)和检查它是否能测量重力时,结果都很好。

即使它固定在机器人(坦克)上,如果我用手移动机器人,也能很好地工作。

问题是,在用轮子电机驱动机器人时,我根本无法获得合理的结果。

从一开始,我就得到了同样的振荡,直到机器人停止--我几乎无法分析出哪里有正或负的加速度,而且噪音非常大,即使是在 70Hz 的简单 LPF 之后也是如此。

我不明白,为什么机器人在运动时(通过轮子电机),我得不到接近直线的效果?

在所附文件中:

绿色 - LPF 之前的正驱动轴。

橙色 - LPF 之后的正驱动轴。

scope_3 - 低加速度(约 0.5 秒)、固定速度,然后是低负加速度(约 0.5 秒)。

scope_4 - 相同,起点和终点的加速度更大。

请帮帮我。

谢谢你,德鲁尔。

加速度传感器Re: accelerometer results while driving a robot<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

你好

首先必须指出的是,正如PCN15634.http://cache.freescale.com/files/shared/doc/pcn/PCN15634.htm所述,MMA7361 自 2013 年第四季度起已不再生产(报废)。

不幸的是,该设备没有直接替代品,但是我们确实有新的三轴低功耗模拟输出加速度计系列,即FXLN83xxQ系列,我建议您查看Fxln83xxq数据表,看看它是否适用于您的应用程序。

由于 MMA7361 不再是制造(和存档)设备,因此文档/信息和支持可能会受到限制,但让我试着帮助你解决你的问题。

影响加速度计结果的似乎是驱动机器人时电机产生的噪音,加速度计在运动时很容易受到电机振动的影响。

电机往往会产生大量电气噪音,如果隔离不当,会干扰其他电路,导致行为不稳定。这种噪声引起的不稳定行为有时可能很难跟踪和调试,但一个好的起点是在电机引线上添加一个电容(1uF可以工作),这将有助于降低噪声,但如果它不起作用,则需要添加更复杂的滤波器。


祝您愉快,
何塞-雷耶斯

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
注:如果本帖回答了您的问题,请点击正确答案按钮。Thank you!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎02-04-2026 09:04 AM
Updated by: