こんにちは。当社の設計では MPXV2053DP 差圧センサを使用しています。この圧力センサは長方形の接続タイプです。このセンサはストレート接続タイプが必要です。利用可能なセンサがあれば教えてください。
こんにちは、シヴァさん
残念ながら、上記の機能を備えているデバイスはMPX2053DP - ユニボディ パッケージ (MPX2053 シリーズ)のみです。
この情報が皆様のお役に立てれば幸いです。
ご質問を誤解していた場合は、遠慮なくお知らせください。喜んでお手伝いさせていただきます。
素晴らしい一日をお過ごしください。
デビッド・ディアス。
こんにちは、デビッド。
ご返信ありがとうございます。
理解を深めるために写真を添付しました。
ストレート接続タイプの差圧圧力センサを教えてください。
ありがとうございます
シヴァ
こんにちは、シヴァラマンさん。
「この圧力センサは長方形の接続タイプです。」とはどういう意味かわかりません。「ストレート接続タイプのこのセンサーが必要です」とありますが、以下の回答では、MPXV2053DPの特性を持つ差圧センサーが必要であると想定していますが、ケース/パッケージが異なるため、間違っている場合はお知らせください。
データシートの 2 ページ目にあるように、MPX2053 差圧センサーにはさまざまなパッケージがありますが、圧力ポートがあるのは 2 つだけです (両方とも特性は同じで、唯一の違いはパッケージです)。
そのうちの 1 つ (部品番号 MPXV2053DP) は、側面に圧力ポートを備えた小型の SMD 長方形パッケージ (CASE 1351-01) である「スモール アウトライン パッケージ (SOP)」です。
もう 1 つ (部品番号 MPX2053DP) は「ユニボディ パッケージ」で、上部に圧力ポートが付いた、より大型の「スルー ホール」パッケージ (CASE 344C-01) です。
MPX2053DP のデータシートは次の場所にあります。
http://www.nxp.com/files/sensors/doc/data_sheet/MPX2053.pdf
これが役に立つことを願います。
デイビッド。