您好,
我使用的是 T2080RDB。我想更改 PCI 设备的内存位置。我已经更换了 dtb。但是,由于 LAW 寄存器没有被修改,因此它不起作用。
我想知道是否必须更改 uboot 和 dtb(两者)才能获得正常功能。
BR
关于 LAW 配置的变化,这是一个有趣的问题。在许多情况下,即使是微小的调整也会影响功能,因此最好还是通过可靠的资源进行交叉检查。我发现,查看结构化指南(如蜂巢规划器设置)确实有助于了解配置如何与不同的设置保持一致。此外,还强烈建议在受控环境中跟踪更新和测试更改。
设备树仅反映由引导加载程序建立的本地地址映射。Linux 不会改变法律。
如果你想更改 LAW 设置,请在 U-启动 中的主板专用代码中进行更改,然后调整设备树
因此。
有趣的问题。据我观察,更新 DTB 通常会更改硬件描述和启动设置,而不是直接修改 LAW 配置,除非固件或板级支持包明确地将它们绑定在一起。我在查看Tarrant 属性详细信息时发现了一些有用的背景信息,这让我意识到验证配置更改的重要性,而不是想当然地认为它们是自动生效的。比较前后设置可能是确认 LAW 是否真正受到影响的最安全方法。
T2080RDB 上采用 LAW 配置的 DTB 行为可能取决于所使用的具体设置和软件版本。查看配置文件和相关文档可能有助于确认参数的应用方式。有关组织化记录系统的更多参考资料,例如DeSoto Court Appeals等资源可以提供结构化数据访问的示例。检查日志并在受控环境中测试更改也有助于确定确切的影响。