Arduinoで真空度を測ろうとしているのですが、センサーが焼けてしまわないようにしたいのです
こんにちは、ロバート。
これらは削除できますが、 MPXV6115VC6U データシートの図 4 に示す構成を使用することをお勧めします。
コンデンサは、入力ラインと出力ラインの両方でノイズを回避する必要があります。複数の圧力センサが同じ ADC 入力に接続されているシナリオに抵抗器が追加されました。
これらのコンポーネントがないと、電流が流れ、不正確な結果が生じます。
この情報が皆様のお役に立てれば幸いです。
ご質問を誤解していた場合は、遠慮なくお知らせください。喜んでお手伝いさせていただきます。
素晴らしい一日をお過ごしください。
デビッド・ディアス。
注: この投稿で質問が解決した場合は、「正解」ボタンをクリックしてください。ありがとう!