461375_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

461375_zh-CN

461375_zh-CN

测量因流体流动而增加的压力<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

大家好,

我在使用 MPX2050DP 进行可靠测量时遇到了问题。

我试图测量流体流经多孔材料时的压力增加值。我附上了我的安装示意图:流体使用泵从顶部排出;传感器通过一个小开口和一根管子连接以测量压力,而另一个入口则在大气压力下保持开放。

然而,当我尝试在高密度材料中这样做时,流体更愿意选择更容易流过的路径,即流过连接压力传感器的管子。

我想知道你们是否能提出使用传感器解决这个问题的更好方法,或者其他更适合这种应用的产品。

如有任何帮助,我们将不胜感激!

压力传感器Re: Measuring pressure increase due to fluid flow<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

你好,乔瓦尼、

请注意,恩智浦的标准压力传感器产品只能在干燥空气中使用。

在干燥空气以外的任何其他环境中使用压力传感器,都需要采取额外的预防措施,并保护压力传感器内部的传感元件。

整个模具由硅凝胶保护。模具上的凝胶涂层不应与湿气接触,因为潮湿时凝胶会膨胀,导致读数不可靠。凝胶必须保持完好无损,因为它可以保护模具的活性表面和线键不被氧化。

在这种情况下,我想建议以下应用笔记中提到的方法:

1.AN3728 - IPS PRT 压力传感器的介质兼容性

http://www.nxp.com/files/sensors/doc/app_note/AN3728.pdf

2.AN1516 - 使用压力传感器进行液位控制

http://www.nxp.com/files/sensors/doc/app_note/AN1516.pdf

希望这些信息对你有用。

如果我误解了你的问题,请随时告诉我。我很乐意提供帮助。

祝您有美好的一天。

戴维-迪亚兹

注:如果本帖回答了您的问题,请点击 "正确答案 "按钮。谢谢!

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-04-2026 12:25 PM
更新者: