打算将 MPXHZ6400AC6T1 用于需要测量燃油压力(约 3-3.5 巴(300-350 千帕))的应用中。在直接接触汽油的情况下,测量非常关键。它能处理这种介质吗......如果不能,还有其他选择吗?
谢谢。
德万
嗨,德万、
实际上,我认为您选择的是最适合您应用的飞思卡尔压力传感器,因为 MPXHZ6400AC6T1 带有抗介质凝胶(抗介质选项是传感器选择的默认选项,在应用中可能需要比氟硅凝胶更强的保护)。不过,我认为即使是耐介质凝胶飞思卡尔压力传感器也无法处理燃料介质。
如果将不兼容的腐蚀剂引入传感器,它有可能溶解或被凝胶吸收,腐蚀模具表面或导致导线连接断裂。与其他介质相比,某些类型的介质损坏芯片的时间更长,因此可以采用一次性应用。了解如何使传感器在使用/不使用介质的情况下保持长久的使用寿命,可以加快或减慢传感器的使用寿命。
我想请你参考应用笔记 AN3728:“IPS PRT 压力传感器的媒体兼容性”,除了提供的信息外,还值得考虑。
在第 3 页的**应用笔记**中,您可以看到我们已经测试了几种介质,主要是在具有耐介质凝胶的部件上,但是我们无法保证这些设备在这些条件下的长期可靠性,特别是对于燃料介质,压力传感器可能会出现问题。
我们通常建议,如果客户希望在 "干洁净空气 "以外的介质中使用飞思卡尔传感器,则必须在其应用中验证产品性能,并承担所有风险和责任。
希望这些信息对您有所帮助。
祝您愉快,
何塞-雷耶斯
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
注:如果本帖回答了您的问题,请点击正确答案按钮。Thank you!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------