450615_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

450615_ja-JP

450615_ja-JP

Code WarriorからKinetis Design Studioにプロジェクトをインポートする<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、みんな!

 

私の状況は次のとおりです。サンプルプロジェクト eCompass_Project があります。編集してコンパイルしてみたいと思います。しかし、私は Code Warrior の試用版しか持っていません。コード サイズの制限によりコンパイルが停止します。そこで私はこのプロジェクトをKinetis Design Studioでコンパイルすることにしました。
その IDE をダウンロードし、インストールして、[インポート] -> [一般] -> [既存のプロジェクト] からプロジェクトをワークスペースにインポートしました。
コンパイルしようとしましたが、エラーが発生しました:
プログラム「make」がPATHに見つかりません
設定を調べたところ、いくつか問題があることがわかりました (添付ファイルを参照)。
例えば:
孤立した設定です。com.freescale.coldfire.toolchain.configuration.314784377 の基本拡張 cfg が存在しません。
その他...

ヘラはコンパイルのログです:

-----------------------------------------------------------------------------------------

make clean

プログラム「make」を実行できません: 起動に失敗しました

エラー: プログラム「make」がPATHに見つかりません

PATH=[C:/Freescale/KDS_3.0.0/eclipse//features/com.somniumtech.jre.win32.win32.x86_1.7.0.76/jre/bin/client;C:/Freescale/KDS_3.0.0/eclipse//features/com.somniumtech.jre.win32.win32.x86_1.7.0.76/jre/bin;C:/Freescale/KDS_3.0.0 /eclipse//features/com.somniumtech.jre.win32.win32.x86_1.7.0.76/jre/lib/i386;C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Programファイル (x86)\Skype\Phone\;C:\Program Files\OpenVPN\bin;C:\Freescale\KDS_3.0.0\eclipse;]

 

19:05:07 ビルド完了 (45ms かかりました)

 

プロジェクト eCompass_Project の FXLC95000_Internal_Flash 構成の **** ****

 

プロジェクト eCompass_Project にビルドするものがありません

-------------------------------------------------------------------------------------------
私の質問は次のとおりです。
1.Code Warrior プロジェクトを Kinetis Design Studio にインポートすることは可能ですか?
2. 可能であれば、どうすればいいでしょうか?誰かステップバイステップの説明をくれませんか?(私は Eclipse をそれほど長く使用していないため、理解していない点もあります)。

3. ISF1 を使用して KDS でソフトウェアを開発することは可能ですか?

プロジェクトは以下から構成されます:

ISF1、FXLC95000、MAG3110、MPL3115、FXAS21002

インテリジェント・センシング・フレームワークRe: Import project from Code Warrior to Kinetis Design Studio<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

マーガレット、

あなたのメッセージに関して、任意の ISF を使用して FXLC95000 をハブとしてプロジェクトを開発したい場合、唯一の方法は、少なくとも年間 395 ドル (512K の制限) でCodeWarriorライセンスを購入することでしょうか?

出力ファイルが 128K を超える ISF サンプル プロジェクトを使用する別の方法はありますか?

KDS のFXLC95000 にISF2 を使用できるでしょうか?

Re: Import project from Code Warrior to Kinetis Design Studio<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

KDS は Kinetis MCU のみをサポートします。FXLC95000はサポートしておりません。このため、FXLC95000 用の ISF1.1 では CodeWarrior プロジェクトのみが提供されます。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-04-2026 09:05 AM
更新者: