448559_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

448559_ja-JP

448559_ja-JP

こんにちは。センサ MPX2300DT1 の範囲は 0 ~ 300 mmHg ですが、センサに真空を適用するとどうなりますか。センサは真空を感知しますか?...そしてもしそうなるなら...どの範囲で機能するのでしょうか?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

誰でも?

Re: Hi, sensor MPX2300DT1 range is 0-300 mmHg, what happens if I apply vacuum to the sensor, will it sense the vacuum? ...and if it does ...in which range is it going to work?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、グスタボさん。

MPX2300DT は単方向センサーであるため、一方向の圧力のみを感知できます。当社の圧力センサはすべて P1>P2 用に設計されていますが、アプリケーションによっては、圧力ポート P2 を使用して真空を測定することもできます。この方法では、P1>P2 の状態を維持できます。

残念ながら、MPX2300DT には使用可能なポートが 1 つ (P1) しかありませんが、圧力ポート P2 はセンサの前面 (ダイとワイヤボンドが見える場所) にあります。センサの前面に圧力をかけるカスタム コネクタを製造できれば、それを使用して真空を測定できます。カスタム コネクタの例については、添付の画像を参照してください。

MPXC2011DT1.JPG.jpg

もう 1 つのオプションとしては、 2 つの圧力ポートを備えた別の圧力センサを選択し、ポート 2 に真空を適用するという方法があります。

お役に立てれば幸いです。

ジョシュ

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-04-2026 04:54 AM
更新者: