444042_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

444042_ja-JP

444042_ja-JP

手で握手する姿勢<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは!

センサー フュージョン ライブラリ 4.2 と 5.0 をすべてテストしました。私のセンサは、ジャイロ+加速度計付きの6軸のADIS16445です。fusion.h でセンサーノイズに応じてパラメータを調整しました。

 

1.しかし、これら 2 つのライブラリは、手で継続的に振動している状態ではパフォーマンスが良くありません。たとえば、平らな机の上でセンサーを継続的に振動させると、ピッチとロールがゆっくりと増加します。

私は、Xsens-MTI300 や SBG-IG500 などの AHRS 製品をいくつか使用しましたが、それらはすべて、手に持った状態で振動してもうまく機能し、ピッチとロールは増加せず、振動に応じてわずかに振動するだけです。加速度センサのローパス フィルタリングなど、さまざまな方法を試しましたが、うまく機能しませんでした。どうしてこんなことができるのか分かりません。

2. 増分高速(通常 200 Hz)回転ベクトル rvec(度)を計算するときに、ジャイロ バイアスをマイナスしないようにしました。これによりパフォーマンスが向上するようです。アルゴリズムは操縦中にジャイロ バイアスを正確に推定できないため、不正確な推定バイアスによって姿勢エラーが発生すると考えられます。ジャイロ データを 3 ~ 5 秒で平均化し、これを差し引く初期バイアスとして使用します。

3.線形加速時定数、線形加速減衰係数!このパラメータはどのように設定すればよいですか?このパラメータの意味は何ですか?

センサ・フュージョンRe: attitude under shake condition in hand<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

申し訳ありませんが、ADIS16445 に基づくパフォーマンスについてはコメントできません。V5 ライブラリで Freescale センサを使用した場合、振動の問題は発生していません。Mark Pedley の標準的なテストの 1 つは、IMU をできるだけ速く振って、回復の速さを確認することです。V5 は当社のセンサにより非常に速く回復します。そうは言っても、ライブラリはどのメーカーのセンサとも互換性があるはずです。Mark は、同様の結果で、さまざまなメーカーへの移植に成功しています。ただし、質問しないでください。Freescale は競合デバイスのサポートを提供できません (私のマスターの善意には限界があります Smiley Wink)。そのためには、他のコミュニティ メンバーまたは ADI に頼る必要があります。

よろしくお願いいたします。

Mike

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-04-2026 11:15 AM
更新者: