442715_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

442715_ja-JP

442715_ja-JP

加速度センサの補正<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

アドバイスを求めて書いています。

 

私はセンサフュージョン開発キット( FRDM-FXS-MULT2-BとFRDM-K64F)とUSBケーブル付きのウィンドウ用ツールボックスを使用しています。

 

センサーを使用する前に他の加速度センサでは正しい0gを見つけるためにオフセット補正が必要ですが、2回目の補正なしで補正値を取得できます。

例えば、低速、高速、インラインキャリブレーション

 

センサーフュージョン開発における加速度計はすでにキャリブレーション済みですか?補正はどのように進んでいますか?

 

よろしくお願いします。

センサ・フュージョンRe: Accelerometers compensation<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

どうもありがとう

Re: Accelerometers compensation<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />


一般的に言えば、いいえ、それは良いアプローチではありません。

表示されるエラーは、次の 3 つの原因によって発生します。

- 最大のものはオフセット誤差です

- 2番目に大きいのはゲインエラーです

- 最も小さいのは、1 つの軸の刺激が別の軸に影響を及ぼす交差軸誤差です。

30 mg のエラーは 3 つのエラーすべての結果であるため、単純なオフセット減算は一般に適切ではありません。

Re: Accelerometers compensation<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

静止状態で加速度センサの生の値が(0, 0, 1.03)の場合

加速度センサのオフセットを修正するには、OFF_Zレジスタ(0x31)に-30mgを書き込むだけでいいのでしょうか?

Re: Accelerometers compensation<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

これまでのほとんどのアプリケーションでは、センサー フュージョンに使用される加速度センサの追加キャリブレーションは不要であることがわかっています。工場出荷時の調整は非常に良好で、レイアウト後のオフセットは加速ノイズ項によって吸収されます。例外となるのは、可能な限り最善の慣性航法が必要な場合です。私は通常、純粋な慣性航法を信じていませんが、さまざまなワイヤレステクノロジと組み合わせると、精度を維持しながらバッテリーの使用量を削減できます。そのような場合に備えて、私たちは追加の(独自の)ルーチンをいくつか用意しています。しかし、これまでのところ、それらは必要ありませんでした。

よろしくお願いいたします。

Mike

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-04-2026 02:23 PM
更新者: