こんにちは、フリースケールさん。
データシートによると、Xtrinsic 8452Q 加速度センサのパラメータにある「感度精度」という用語の意味がわかりません。この数値は感度とスケールにどのように適用されるのでしょうか?
ありがとうございます
ディラン
こんにちは、ディラン。
感度精度は、多数のセンサの感度の範囲を表します。つまり、あるセンサの感度は標準値に近くなるものの、他のセンサの感度は SO +/- SO x 0.0264 の範囲内になる可能性があります。
ただし、はんだ付けプロセス中の熱および機械的ストレスの結果として、より高い精度が要求されるアプリケーションでは再校正が推奨されます。これには、最終製品を複数の方向に配置して 12 個の追加の新しいキャリブレーション パラメータを計算し、それを不揮発性メモリに保存して外部 MCU によって適用することが含まれます。これを実行する方法を示したアプリケーション ノートAN4399とサンプル コードがあります。3x3 ゲイン マトリックスと 3x1 オフセット ベクトルを修正する 12 ポイント アルゴリズムをお勧めします。
よろしくお願いいたします。
トーマス
追伸: 私の回答が質問の解決に役立った場合は、「正解」とマークしてください。ありがとう。