427348_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

427348_ja-JP

427348_ja-JP

MPX2202A / MPX599D 配線の問題<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、

CASE344-15のMPX2202A Si圧力センサを購入しました。データシートの 8 ページには 3 つの接続スタイルがあり、それぞれが大きく異なるため、正しく接続するのに大きな問題があります。どのスタイルを使用すればよいですか?CASE867のMPX5999Dについても同じ質問ですか?よろしくお願いします。

圧力センサRe: MPX2202A / MPX599D wiring problem<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、トーマス。

ありがとうございました。迅速かつ正確な回答でした!

よろしくお願いいたします、ルーカス。

Re: MPX2202A / MPX599D wiring problem<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、ルーカス。

MPX2202A は差動出力 (+Vout と -Vout) を備えた補償型圧力センサなので、ピンの説明は次のとおりです。

1 – GND

2 – +Vout

3 – 対

4 – -Vout

MPX599A は、シングルエンド出力を備えた完全に統合された圧力センサです。

1 – Vout

2 – GND

3 – 対

4 – V1

5 – V2

6 – ヴェックス

V1、V2、および VEX ピンは工場でのトリミングに使用され、その後レーザーカットされます。これらのピンは浮かせたままにしておくことをお勧めします。

よろしくお願いいたします。

トーマス

追伸: の回答がご質問の解決に役立った場合は、「正解」とマークしてください。ありがとうございます。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎02-04-2026 06:27 AM
更新人: