我想使用 MPXHZ6130A 传感器,我可以将这些传感器嵌入混凝土内部吗?
你好,Chuchyen Nguyen、
这是一个棘手的问题,我无法完全确定,因为我们从未在这种环境下测试过我们的压力传感器,所以如果需要,你需要自己进行测试,但是,我认为不可能在混凝土中嵌入压力传感器,因为温度、湿度、振动、混凝土对传感器封装造成的压力等多种因素。如果这些因素不符合规范,压力传感器可能会受到永久性损坏。
MPXHZ6130A 是一款绝对压力传感器,有 2 种不同的封装,一个是移植的,另一个是未移植的,我不知道你在尝试使用哪一个,但在这两种情况下,都有一个重要的因素值得一提:在任何情况下,压力传感器顶部的端口/孔都应该用混凝土覆盖/填充,否则这可能会降解覆盖电线粘合剂的压力室内部凝胶死机电路对设备造成永久损坏。如果混凝土没有接触到内部凝胶,而是覆盖了孔/端口并将其堵住,那么就很难测量压差,因为没有大的压力可以施加到孔/端口上。
祝您愉快,
何塞-雷耶斯
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
注:如果本帖回答了您的问题,请点击正确答案按钮。Thank you!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------