MPXHZ6130A センサを使用しようとしていますが、これらのセンサをコンクリート内に埋め込むことはできますか?
こんにちは、チュエン・グエンさん。
これは難しい質問です。このような環境で圧力センサをテストしたことがないため、完全に確信することはできません。必要な場合は独自のテストを実行する必要がありますが、温度、湿度、振動、コンクリートによってセンサー パッケージに生じる力など、いくつかの要因により、コンクリート内に圧力センサを埋め込むことは不可能だと思います。これらの要因が仕様範囲外の場合、圧力センサが永久的な損傷を受ける可能性があります。
MPXHZ6130A は絶対圧力センサーで、2 つの異なるパッケージで提供されます。1 つはポート付き、もう 1 つはポートなしです。どちらを使用しようとしているのかわかりませんが、どちらの場合も、言及すべき重要な要素があります。どのような状況でも、圧力センサーの上部にあるポート/穴はコンクリートで覆われるか満たされる必要があります。そうしないと、ワイヤボンドとダイ回路を覆っている圧力チャンバーの内部ゲルが劣化し、デバイスに永久的な損傷が発生する可能性があります。また、コンクリートが内部のゲルと接触せず、穴/ポートを覆ってブロックしている場合は、ポート/穴に大きな圧力を加えることができないため、差圧を測定することは非常に困難になります。
すてきな一日を、
ホセ・レイエス
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
注: この投稿で質問が解決した場合は、「正解」ボタンをクリックしてください。ありがとう!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------