420699_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

420699_ja-JP

420699_ja-JP

MPX2010 センサを搭載したボードを構築しています。MPX2010 センサーを自動洗浄プロセスにかけることはできますか?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

MPX2010 センサを搭載したボードを構築しています。できる
MPX2010 センサを自動洗浄プロセスにかけるのですか?

インテリジェント・センシング・フレームワークRe: We are building a board with the MPX2010 sensor on it. Can we put the MPX2010 sensor through an automated wash process?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちはピーター、

Freescale では、ウェーブはんだ付け後にデバイスを水で洗浄するための推奨手順を提供していませんが、ポートに水が入らないように注意する必要があります。デバイスの P1 側には保護ジェルコーティングが施されています。ゲルコーティングはダイのアクティブ表面を保護しますが、ゲルが濡れるとデバイスの信頼性が損なわれる可能性があります。また、ゲルは濡れると特性が変化し、デバイスが仕様通りに動作しない場合があります。水洗浄プロセス中はポートを覆う必要があります。

圧力センサ デバイスをクリーニングする場合は、注意すべき特別な考慮事項がいくつかあります。センサー圧力開口部に入るクリーナーは、デバイスに悪影響を及ぼす可能性があります。特にデバイスをアルコールに浸すと悪影響が出ます。SO、部品のアクセス ホールをカプトン テープで密閉することが絶対に推奨されます。

超音波洗浄はワイヤボンド、ゲル、ダイヤフラムに損傷を与える可能性があるので注意してください。

この情報が皆様のお役に立てれば幸いです。

ご質問を誤解していた場合は、遠慮なくお知らせください。喜んでお手伝いさせていただきます。

素晴らしい一日をお過ごしください。

デビッド・ディアス。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

注: この投稿で質問が解決した場合は、「正解」ボタンをクリックしてください。ありがとう!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-04-2026 03:38 AM
更新者: