420301_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

420301_ja-JP

420301_ja-JP

MMA8451Q で SA0 が未接続のままになっているとどうなりますか?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

最新のボードに誤って MMA8451Q の SA0 を残してしまいました。どのような行動が予想されますか?デフォルトで 1 つのアドレス (0x1C または 0x1D) に設定されるか、起動時にアドレスが決定される (つまり、ランダムに 1 つのアドレスを選択するが、電源がある限りそのアドレスが維持される) か、またはアドレス間を継続的に移動するかのいずれかだと思います。

最初のシナリオと 2 番目のシナリオはソフトウェアで簡単に処理できますが、3 番目のシナリオは面倒になります。

ありがとうございます

編集: AN4077 には、「ピン 7 (SA0: アドレス ピン)、... はすべてプルアップ/プルダウン抵抗を使用してピンの状態を維持する必要があります。」と記載されているため、未接続のままにしておくのは良くない選択だったと思います。

メッセージは osed によって編集されました

加速度センサRe: What happens if SA0 is left unconnected on MMA8451Q?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、オスカー。

はい、SA0 ピンには内部プルアップ抵抗またはプルダウン抵抗がないため、フローティング状態のままにした場合、ピンの値がどうなるかを知る方法はありません。SA0 ピンを VDDIO (7 ビット アドレス = 0x1D) または GND (7 ビット アドレス = 0x1C) に接続する必要があります。

よろしくお願いいたします。

トーマス

追伸: 私の回答が質問の解決に役立った場合は、「正解」とマークしてください。ありがとう。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎02-04-2026 06:52 AM
更新人: