416524_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

416524_ja-JP

416524_ja-JP

MPL3115<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

MPL3115 の場合、測定精度を 1.5 Pa に向上させるには、どのように設定すればよいですか? 現在の設定は、アドレス フィールドの後にデータ フィールドが続く初期化に設定されています。

I2C_WriteReg(0x26,0x01);

I2C_WriteReg(0x13,0x07);

I2C_WriteReg(0x26,0x39);

次に、I2C_WriteReg(0x26,0x3B) を書き込みます。

8ms待ってから、アドレス0x01、0x02、0x03からデータを読み取ります。通常、20ビットのデータでは最後の6ビットが変動します。精度が1.5Paであれば、最後の4ビットの変動は最大で抑えられます。

圧力センサーRe: MPL3115<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

周様

OSR を 128 倍に設定すると、MPL3115 の圧力読み取りノイズは 1.5 Pa になることに注意してください。

しかし、MPL3115の絶対精度は+/-0.4kPaであり、相対精度は最大+/-0.1kPaです。

このセンサのデータシートを確認してください。

ありがとうございます

郭ジョージ

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎02-04-2026 04:07 AM
更新人: