こんにちは、
Fusion Toolbox for window はオープンソースではないため、K64F とのシリアル通信用の MFC プログラムを作成しました。
しかし、MFC プログラムに送信される値は不安定で、急速に変動します。
Fusion Toolboxに送信される値は安定していると思います。
SO is there a filter or another function in the Fusion Toolbox ??? How can I stablilize the value of センサ ?
PC および Android アプリケーションは、受信したデータをそのまま表示します。信号プロセッシングは行いません。
PC 側でのパケット プロセッシングは、着信データとの同期、Bluetooth ドロップアウトの修正、パケット バイト 0x7E の開始に対する特別な処理の削除を行うために、非常に複雑です。
PC GUIのソースコードを公開するかどうかを検討中です。その間、 [email protected]までメールをお送りください。できる限り対応させていただきます。