こんにちは、
私たちは一時的なアプリケーションで MMA8451Q を使用しており、問題なく動作しています。
私たちは歩数計アプリケーション用の超低消費電力チップを求めているわけではありません。
問題は、MMA8451Q がそのようなアプリケーションに適合できるかどうかです。そのアプリ用に設定する方法についての説明はありますか? 適切に設定し、そのデータを処理して歩数をカウントするための計算部分を ucontroller に組み込むためのサンプル コードはありますか?
ありがとうございます
アリー
こんにちは、アリーさん。
あなたが説明した不連続な歩行の使用例では、歩数カウントの精度と電流消費量の点で最適なトレードオフは、歩数計の自動サスペンド機能を使用することです。50/50 の比率 (歩行/静止アクティビティの持続時間) を想定した場合の予想消費量は約 100µA になります。
ジャック こんにちは、
もう1つ質問がありますか?
低消費電力については、大体何を期待/計画/考慮すればよいでしょうか?
BR、
アリー
ジャック こんにちは、
迅速なご返信ありがとうございます。
PDF の詳細をさらに詳しく調べてみると、200uA の話であれば状況はずっと良くなり、さらに大幅に削減されると思われます。
私は PDF を大まかに最後まで読み、最適化の結論の最後の箇条書きに到達しました。私の質問は、歩行が連続的でない場合 (たとえば、5 秒間歩く、5 秒間立つなど)、歩数計は何歩カウントを失う可能性があるかということです。私たちが歩数計を牛の飼育用に開発しようとしているので、このように質問します。
よろしくお願いいたします。
アリー
こんにちは、アリーさん。
3.1mA は、MCU がフルスピードで連続的に動作しているときのピーク電流消費量です。これは、約 200µA の歩数計の消費電流を表すものではなく、自律サスペンド モードを使用すると大幅に削減できます。歩数計の動作電流値は、実際には MMA9553L ソフトウェア リリース ノート ドキュメントに記載されています。
電流削減をさらに進めるために、添付のプレゼンテーションでは、MMA9553L の最適化のコツをいくつか説明しています。
よろしく、ジャック。
トーマス こんにちは、
メールとご説明をありがとうございます。
MMA9553L のデータシートから完全に判断できないことの 1 つは、消費電力です。
「RUN モードでの供給電流」の消費電力が 3.1mA の場合、このアプリケーションには大きすぎるため、より低い消費電流の代替製品を提供していただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
アリー
こんにちは、アリーさん。
現時点では、MMA8451Q 加速度センサを使用した歩数計アルゴリズムの実装は知りません。
歩数計アプリケーションがプリロードされた加速度センサを備えた ColdFire V1 MCU、 MMA9553Lを強くお勧めします。いくつかの構成レジスタを使用して歩数計アプリケーションの動作をカスタマイズおよび制御し、いくつかのステータス レジスタを使用して測定および計算されたデータを報告することができます。このデバイスの詳細については、 MMA9553LSWRMを参照してください。
よろしくお願いいたします。
トーマス
追伸: 私の回答が質問の解決に役立った場合は、「正解」とマークしてください。ありがとう。