406555_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

406555_ja-JP

406555_ja-JP

マルチリンク プログラマーを TPMS エミッター (モデル FXTH870912) に接続するコネクタ ボードのピン割り当ては何ですか?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

TPMS 用に CodeWarrior 10.6 をインストールしようとしていますが、プログラミングのハードウェア部分では、Multilink プログラマーを TPMS エミッターに接続するためのコネクタ ボードが必要です。コネクタ ボードのピン割り当ては何ですか?

TMPS エミッタ モデル FXTH870912 を使用しています。ありがとう!

Re: What are the pin assignments for the connector board that connects the Multilink programmer to the TPMS Emitter (Model FXTH870912)?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

ご回答をお待ちしています。

Re: What are the pin assignments for the connector board that connects the Multilink programmer to the TPMS Emitter (Model FXTH870912)?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、アリサさん。

P&EのUSBマルチリンクユニバーサル -> TPMSエミッター

BKGD (ピン #1) -> BKGD (J20-1)

GND(ピン#2) -> GND(J20-4)

リセット(ピン#4) -> リセット(J20-2)

VDD(ピン#6) -> VDD(J20-3)

よろしくお願いいたします

トーマス

Re: What are the pin assignments for the connector board that connects the Multilink programmer to the TPMS Emitter (Model FXTH870912)?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

ありがとう!画像を見ましたが、コネクタ ボードがない場合、デバイスをフリー フローティング ワイヤで接続できるようにピン割り当てはありますか?

Re: What are the pin assignments for the connector board that connects the Multilink programmer to the TPMS Emitter (Model FXTH870912)?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、アリサさん。

小型コネクタを介して P&E の USB マルチリンク ユニバーサルを TPMS エミッターに接続する方法を示した写真は、TPMS アプリケーション用の CW 10.6 のインストールと使用に関するドキュメントの 15 ページにあります。ピン割り当ての詳細については、添付ファイルをご覧ください。

さらに詳しい情報が必要な場合はお知らせください。

よろしくお願いいたします。

トーマス

追伸: 私の回答が質問の解決に役立った場合は、「正解」とマークしてください。ありがとう。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎02-04-2026 09:33 AM
Updated by: