403777_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

403777_ja-JP

403777_ja-JP

内部容積 MPXH6115AC6U<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、

特定のアプリケーションでは、 MPXH6115AC6U圧力センサーの内部(空気)容積を知りたいです。

これについて詳細を教えていただけますか?

http://cache.freescale.com/files/sensors/doc/data_sheet/MPXA6115A.pdf?fpsp=1

圧力センサRe: Internal volume MPXH6115AC6U<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、ディエデリック・モルシンクさん。

対象となる変数には、RTV 量、ゲル量、エポキシ量、ポートとパッケージのフィットなどの許容誤差の積み重ねが含まれます。とはいえ、答えを得るには、空のパッケージキャビティ容積の公称値から、ダイ+RTV+ゲル+ssの公称容積を引いた値を合計する必要があります。キャップし、各ポート構成によって追加されるボリュームを、結果として得られるパッケージ キャビティ ボリュームに追加します...

残念ながら、このトピックに関してさらに調査を行うための余剰リソースはありません。

すべての寸法およびゲル/RTV/ダイ許容差を考慮して可能な容量範囲を決定するために、各パッケージ構成の CAD モデル (データシートに記載されている外形図を使用) を実行するか、いくつかのサンプルで容量分析を実行するようお願いします。ただし、いずれのケースでも、決定する容量範囲は保証されません。

問題が発生した場合はお詫び申し上げます。


すてきな一日を、
ホセ・レイエス

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
注: この投稿で質問が解決した場合は、「正解」ボタンをクリックしてください。ありがとう!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎02-04-2026 07:21 AM
Updated by: