399565_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

399565_ja-JP

399565_ja-JP

圧力センサ MPXV7002GC6U を使用する場合、このセンサを SMT はんだ付けし、高水性クリーナーで洗浄しますか?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

SING 圧力センサー MPXV7002GC6U は SMT はんだ付けして高水性クリーナーで洗浄しできますか?

Re: USING Pressure sensor MPXV7002GC6U can this sensor SMT soldered and be cleaned in a high aquious cleaner? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、ジョン。

残念ながら、センサーの圧力開口部にクリーナーが入ると、デバイスに悪影響を与える可能性があります。

したがって、部品のアクセス ホールをカプトン テープで密閉することが絶対に推奨されます。清掃する前にセンサにキャップを付けることもできます。該当する場合は、クリーニング プロセス中に、センサの背面にある小さな通気口もカプトン テープで覆う必要があります。

キャップは次のサプライヤーから入手できます。 http://www.stockcap.com/products.asp

なお、超音波洗浄は、周波数によってワイヤボンドの相互接続が損傷する可能性があるため、推奨されません。

多くのお客様は、洗浄操作を行わないか、スプレーが直接センサー穴に入らない方向にスプレー洗浄を行っています。

詳細については、次のリンクから Freescale コミュニティのThreadをご覧ください: https://community.freescale.com/thread/307192

すてきな一日を、
ホセ・レイエス

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
注: この投稿で質問が解決した場合は、「正解」ボタンをクリックしてください。ありがとう!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎02-04-2026 03:28 AM
Updated by: