こんにちは、皆さん。
最近、Freescale ブランドからいくつかの圧力センサを購入しました。MPX5700AP は 700kpa の圧力センサなので最も適していました。最大 45 PSI の空気空気圧回路内の圧力を測定するために必要でした。私が持っていたセンサはすべて数時間で壊れてしまいました。なぜなのか理解できません。これらはすべてピン 3 の Vcc で 5V を受信しています。ピン 2 はグランドに接続されています。ピン 1 を Arduino アナログ ピンに接続します。
彼らはなぜ死んでいるのですか?これは電気回路の問題ですか?もしそうなら、それらを電気回路に接続する正しい方法は何ですか?私の V 電源は 5V に制限されているため、どのようにして過電圧などが生じたのかはわかりません。過圧についても同様で、私のコンプレッサーは 60 PSI を超えることができません。
MPX5700AP は通常、フルスパンで 4.75V ~ 5.25 ですが、現在、そのうちの 1 つの Vout は約 1V ~ 1.50V 程度です。なぜ機能停止になるのか全く分かりません。彼らは本当に賢明なのでしょうか?それは空気圧を使用しているため、湿気が含まれる可能性があるからでしょうか?使用すべきではない電気回路図はありますか?私はここで完全に迷っています
このマターに関して何かアイデアがあれば、ぜひお聞かせください。
こんにちは、ヴァレンティン。
ハードウェアに問題があるとは思えません。同じ圧力センサを 100 PSI の加圧タンクに接続してテストを実行しましたが、ほぼ 1 か月間、問題はありませんでした。
図 4 に示すフィルターを使用することを強くお勧めします。これにより、ノイズ測定 (ある場合) が削減されます。
また、コンプレッサーは 60 PSI を超えることはできないともおっしゃっていました。MPX5700 の圧力範囲は 0 ~ 700kPa (101.05PSI) です。コンプレッサーが 60 PSI に達したとします。これは圧力範囲の約 59.11% となり、出力電圧は約 2.57 V になります。
また、絶対圧力センサである AP バージョン (MPX5700 AP ) を使用していることに注意してください。したがって、大気圧に加えてタンク内の圧力も測定します。アプリケーションにはゲージ圧力センサー(MPX5700 GPまたはDP )が必要であり、コンプレッサータンクと大気圧(ゲージ圧力タイプ)の差圧を測定できます。
測定値を再度確認してください。1.5V の出力電圧は約 27psi に相当します。
お役に立てれば幸いです。
ジョシュ
やあ、ジョシュ
ご回答ありがとうございます。今はオフィスにいないので何も共有できませんが、基本的には次のようになります。
- センサーのピン 1 は A0 Arduino ピンに直接接続されます。
- センサのピン2をグランドへ
- ピン3をVccへ。
SO、間にコンデンサや抵抗は存在しません。Arduino シリアル モニターで値を読み取ることができるので、動作しています。しかし、数時間後には止まってしまいました。つまり、シリアル値番号は完全にランダムであり、A0 は電圧を受け取っていなかったため、センサを抜き差ししても値は変化しませんでした (それでも完全にランダムです)。センサーは冷たいので全く正常です。動作しなくなりました。電流は(記憶によれば)7.0mAです。
接地ピンと Vout 間の電圧を測定していますが、圧力をかけると約 1V と 1V5 になります。低いですね。値が変化するため、特定の方法で動作しますが、正しい 4.58V または 4.81 にはなりません。他の 2 つのセンサの場合、出力電圧は 0 です。
ピーク圧力では「破壊」できないのだろうか?私のコンプレッサーは回路に 45 PSI を供給しますが、チューブは 6mm で、ソレノイドが HIGH になったときに、センサに入る圧力のピークが破裂限界よりもはるかに高くなるのでしょうか?それは可能でしょうか?
こんにちは、バレンティン
同様のアプリケーションにまったく同じセンサーを使用しましたが、問題はありませんでした。「数時間で壊れた」とおっしゃいましたが、センサには実際何が起こっているのでしょうか? 出力電圧はゼロですか? センサは触ると熱くなりますか?センサはどれくらいの電流を消費していますか?
このセンサに唯一_推奨_される(ただし必須ではない)回路は、データシートの 4 ページの図 4 に示されています。
http://cache.freescale.com/files/sensors/doc/data_sheet/MPX5700.pdf
回路図を共有していただけますか?Arduinoの部分も含めて下さい。
よろしくお願いいたします。
ジョシュ