こんにちは、
過渡加速関数を使用したいと思います (AN4693 を参照)。例 1. Python コードスニペット (P.4) では、アドレス 0x79、0x7A、0x7B、および 0x7C のすべての軸の初期参照が 0g に設定されていることが示されています。
よろしくお願いします。
HLライ
こんにちは、トーマス。
これら 4 つのレジスタ (0x79 - 0x7C) が予約されている場合。過渡加速機能を使用する場合、A_TRAN_INIT_MSB をどのように、何に設定すればよいですか?
ありがとうございます
HLライ
こんにちはHL、
サンプル コードのこの部分は無視してください。これらの 4 つのレジスタ (0x79 – 0x7C) は予約済みとしてマークされており、変更しないでください。レジスタ 0x79 ~ 0x7C への 4 つの書き込みはすべて AN4693 から削除され、更新バージョンがまもなく Web で利用可能になります。
過渡検出機能の使用中に他に問題がある場合はお知らせください。
よろしくお願いいたします。
トーマス
追伸: 私の回答が質問の解決に役立った場合は、「正解」とマークしてください。ありがとう。