382383_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

382383_ja-JP

382383_ja-JP

MPXV7002GC6U コネクティビティ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、

MPXV7002GC6Uをいくつか持っています。マニュアルの8ページには、コネクティビティが2種類記載されています。最初にスタイル1を試したところ、 V_out = V_s になりました。次にスタイル2を試したところ、V_out = 0V になりました。V_out = V_off になるはずだったのですが、正しくはV_out = V_off でしょうか?センサーが圧力変化にも反応しません。何が問題なのでしょうか?


よろしくお願いします、カディル

圧力センサRe: MPXV7002GC6U connectivity<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

当コミュニティをご利用いただきありがとうございます。誤解を招いてしまい申し訳ございません。データシートに表示されている「スタイル」は無視してください。多くの圧力センサで同じパッケージ図が使用されています。「スタイル 1」は差動出力電圧センサー用 (+Vout と -Vout があるため) であり、「スタイル 2」は統合型圧力センサー用であり、出力電圧はグランドを基準としています (そのため、+Vout と -Vout ではなく、Vout のみが表示されています)。

MPXV7002 のピン配置はデータシートの 3 ページの図 1 に記載されており、統合圧力センサに対応しています。

http://cache.freescale.com/files/sensors/doc/data_sheet/MPXV7002.pdf

ピン2: VS (5V)

ピン3: GND

ピン4: Vout

推奨回路は、同じドキュメントの 4 ページの図 3 に示されています。

P1の圧力がゼロのときに得られる出力電圧は約2.5Vであるはずです。データシートの5ページの図4をご覧ください。センサーが反応しない場合は、誤った接続により損傷している可能性があります。

お役に立てれば幸いです。

-ジョシュ

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-04-2026 07:08 AM
更新者: