355763_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

355763_zh-CN

355763_zh-CN

闪存中的常数<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

我正在使用 IAR 工具集,设备是 MKE02Z64。我有几个常量值想放在闪存中(如果可能的话)以释放 RAM,但我找不到用 IAR 工具实现的方法。

最初,我使用的只是一个相当标准的:const uint16_t foobar;

这样一来,foobar 仍然处于数据内存中。我接下来试了试(根据我在网上找到的资料):const volatile uint16_t foobar @"FLASH";

这没有产生任何错误或警告,但 foobar 仍在数据内存中,而不是代码内存中。

能做到吗?
谢谢!

Re: const in flash memory
Great explanation of how `const` works when stored in flash memory, especially for embedded systems where every byte matters. It’s interesting how efficient memory placement can tighten performance without changing logic. I recently explored similar structured info on Cass County Justice while researching data storage and organization best practices. Posts like this are helpful for bridging theory with real-world application.

很好地解释了 “const” 在闪存中存储时的工作原理,特别是对于每个字节都很重要的嵌入式系统。有趣的是,在不改变逻辑的情况下,高效的内存布局可以提高性能。最近,我在研究数据存储和组织的最佳实践时,在卡斯县司法局 探索了类似的结构化信息。这样的帖子有助于将理论与实际应用相结合。

Re: const in flash memory<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

看来 Mark Butcher 是对的--我查看了链接器的输出,实际上,const 存在闪存中。让我感到不解的是,生成的映射文件显示 const 为"Data" ,而不是"Code" ,我以为它说的是内存部分,而不是实际的数据类型。

感谢您的回复!

Re: const in flash memory<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

嗨,戴夫、

请查看以下示例,了解如何将 Const 置于 IAR IDE 软件的 Flash 地址。

在 *.icf 文件中定义一个 [.我的参数] 部分的起始地址,并将该部分置于 ROM 内存中:

定义符号 __region_FlexNVM_start__ = 0x10000000;

置于 mem:__region_FlexNVM_start__ { 只读部分 .myparameter};

在代码文件 (*.c) 中,将数据放入该部分:

const char parameter1[16] @".myparameter"= {0x0, 0x1, 0x2, 0x3, 0x4, 0x5, 0x6, 0x7, 0x8, 0x9, 0xA, 0xB, 0xC, 0xD, 0xE, 0xF};

IAR 在专用地址中放置变量的另一种方法:

#pragma location=0x3000

const int test1 = 1;

const int test2 @ 0x3004 = 2;

然后,我在地图文件中找到了以下结果:

test1 0x00003000 0x4 数据 GB hello_world.o[1]

test2 0x00003004 0x4 数据 GB hello_world.o[1]

如果我使用以下代码

#pragma location=0x3000

const int test1 = 1;

const int test2 = 2;

然后只把 test1 变量放在 0x3000,把 test2 放在另一个地方,映射结果如下:

test1 0x00003000 0x4 数据 GB hello_world.o[1]

test2 0x000016ec 0x4 数据 GB hello_world.o[1]

将变量放入专用地址的另一种方法:

在 .icf文件定义的内存区域,如

定义符号 __ICFEDIT_region_ROM_DATA_start__ = 0x0003F800;

定义符号 __ICFEDIT_region_ROM_DATA_end__ = 0x0003FFFF;

定义区域 ROM_DATA_region = mem:[从 __ICFEDIT_region_ROM_DATA_start__   to __ICFEDIT_region_ROM_DATA_end__];

置于 ROM_region { 只读,代码块重定位};

在 C 代码中,例如

#define NVM_DATA _Pragma("location=\"NVM_DATA\"" )

NVM_DATA 常量 int test1 = 1;

NVM_DATA const int test2 = 2;

_Pragma("location=\"NVM_DATA\"" ) 与 #pragma location="NVM_DATA 相同。"

希望能有所帮助。


祝您愉快,
、

马辉

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
注:如果本帖回答了您的问题,请点击正确答案按钮。Thank you!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Re: const in flash memory<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

你好,戴夫

@"FLASH" 仅用于 volatile 常量。

IAR(默认)行为是将常量(全局和静态)放入 Flash,尽管严格来说,const 关键字意味着该变量具有只读属性,而不是它位于特定的内存区域中(尽管嵌入式系统通常会像这样工作是有感知)。

例如

static const unsigned char usb_language_string[] = {4, DESCRIPTOR_TYPE_STRING, LITTLE_SHORT_WORD_BYTES(UNICODE_LANGUAGE_INDEX)};

静态常量 unsigned char manufacturer_str[] = {10, DESCRIPTOR_TYPE_STRING, 'M',0, 'a',0, 'n',0, 'u',0};

static 常量 unsigned char product_str[] = {16, DESCRIPTOR_TYPE_STRING, 'M',0, 'y',0, ' ',0, 'P',0, 'r',0, 'o',0, 'd',0};

静态常量 unsigned char serial_number_str[] = {10, DESCRIPTOR_TYPE_STRING, '0',0, '0',0, '0',0, '1',0};

static const unsigned char config_str[] = {10, DESCRIPTOR_TYPE_STRING, 'C',0, 'o',0, 'n',0, 'f',0};

static 常量 unsigned char interface_str[] = {8, DESCRIPTOR_TYPE_STRING, 'I',0, 'n',0, 't',0};

静态常量无符号 char *ucStringTable[] = {usb_language_strring, manufacturer_str, product_str, serial_number_str, config_str, interface_str};

地图显示

usb_language_string 0x00003d24

manufacturer_str 0x00003d28

product_str 0x00003d34

serial_number_str 0x00003d44

config_str 0x00003d50

interface_str 0x00003d5c

ucStringTable 0x1ffff11c


请注意,除了最后一个阵列外,其他阵列都放入了闪存。我无法解释为什么规则会有一些例外,而你的特殊情况可能就是这样的例外,不管是出于什么原因。

也许最好直接联系 IAR,因为我也找不到控制最后几个剩余异常的方法。幸运的是,就我所见,它只影响到极少数这类东西。

此致

Mark

Kinetis:µTasker Kinetis 支持

KE:支持 µTasker FRDM-KE02Z/支持 µTasker FRDM-KE02Z40M/支持 µTasker FRDM-KE06Z

欲获得完整的"开箱即用" Kinetis 体验并加快产品上市时间


标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-26-2025 04:50 PM
更新人: