こんにちは、
MMA845xQ評価キット(LFSTBEB845x + LFSTBUSB)を通信させることは可能ですか?
I2C アドレス 0x1D (SA1=1) ではなく 0x1C (SA0=0) に MMA8452Q を配置しますか?
MMA845xQ評価キット(LFSTBEB845x + LFSTBUSB)があり、
MMA8452Q DILブレイクアウトボードを同梱していますが、スペースの制約により、
加速度センサセクションを使用するために、製造ボードから切り取りました。
私たちのボードではSA0ピンが接地されています(トレースはQFNパッケージの下にあるため、これを切断しないと
再作業中だが、EVキットとMMA8452Q間のI2C通信を見ると、
DIL ソケットの SA0 ピン (J1-7) を接地した場合でも、evkit は SA0=1 を想定します。
センサーツールボックスのNVMロガー機能は、
違いを生みます。EVキットには4本の配線(Vdd、gnd、scl、sda)しかコネクテッドではないが、ターゲット
ボードにはバイパス キャップがあり、すべての電源/GND ピンを接続します。
ありがとうございます
ヤンネ
こんにちは、ヤンネさん。
残念ながら、STB 評価 (中央) ボード上の MS08 コアで実行されているコードは、MMA845x の 0x1C アドレスのみをチェックしており、0x1D アドレスを使用している場合は部品を認識しません。
よろしくお願いいたします。
トロイ