330340_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

330340_ja-JP

330340_ja-JP

FRDM-FXS-MULTI-BへのBluetooth接続に関する問題<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

デスクトップ コンピューター (外付け USB Bluetooth ドングル) に FRDM-FXS-MULTI-B を Bluetooth で接続する際に問題が発生しています。

KL-25 ボードのファームウェアをフラッシュし、ボードを積み重ねた後、Blueradio をデスクトップとペアリングすると、2 つの COM ポートが表示されます。ただし、センサ Fusion Toolbox (自動検出と手動ポート選択の両方を使用) を実行しようとすると、何も起こりません。Bluetooth COM ポートの 1 つを手動で選択すると、自動検出ボタンの横にある赤い円が青に変わりますが、ボードのイメージは変わりません。また、他のタブにはデータが表示されません。

Bluetooth 無線をオフにして、ボードを USB ケーブルで接続すると、Toolbox は USB COM ポートを使用してシームレスに実行されます。

スマートフォンで Android アプリを実行できません (Google Play ではアプリがスマートフォンと互換性がないと表示されます) が、VT100 ターミナル エミュレーター (Blueterm) を試しました。blueradio に接続すると、ターミナル画面に文字が表示され始め、Bluetooth 無線の横にある青い LED も点灯しました。

何が起こっているのか、何かアイデアはありますか?私は CSR Bluetooth ドングルを使用しており、Windows の汎用ドライバと同じチップセットのドライバの両方で試しました。Windows 7 では、表示されるポートは COM18 と COM19 です。

よろしくお願いいたします。

センシング・プラットフォームRe: Problems connecting Bluetooth to FRDM-FXS-MULTI-B<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

返信に時間がかかりすぎて申し訳ありません。今のところ、MULTI ボードの Bluetooth 無線に PIN を割り当てる方法がわかりません。

Re: Problems connecting Bluetooth to FRDM-FXS-MULTI-B<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、アントニオ。

同意します。これは Windows/Bluetooth スタック/USB ドングルの問題のように思えます。固定 PIN を要求する Bluetooth ファームウェア アップデートを見つけることができましたか? また、それは機能しましたか?

ありがとうございます

モーリーン

Re: Problems connecting Bluetooth to FRDM-FXS-MULTI-B<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、デイビッド。

回答に時間がかかってしまい申し訳ありません。私は他のプロジェクトに取り組んでいました。

まず、J6 ピン 2-3 のジャンパーを忘れていました。しかし、それを修正した後でもBluetoothでは動作しませんでした。Bluetooth 無線をオフにし (J7 のジャンパーを取り外す)、SDA COM ポートを使用して SDA USB ケーブルを接続すると、完璧に動作します。つまり、センサ ボードが接続されていれば、デモ プログラムは完璧に動作します。

いくつかのフォーラムで確認したところ、Windows 7 および 8 では、PIN を使用せずに Bluetooth 無線をペアリングすると (これが該当します)、COM ポートは作成されますが、開くことができないことがわかりました。デモ プログラムはすべてのポートをスキャンしますが、スキャンの途中でしばらく停止することがわかります。COM ポートを開こうとして、タイムアウト後に先へ進むようです。

Realterm を使用してポートを開こうとしましたが、ポートを開こうとするとエラーが発生します。したがって、私の問題は Windows 7/8 の Bluetooth スタックに関連する問題のようです。つまり、Windows 7/8 を使用している場合、ポートは作成されますが、ボード無線をペアリングするときに PIN が必要ないため、開くことができません。

おそらく、Bluetooth 無線設定のファームウェア アップデートが機能するでしょう。無線が固定の PIN (たとえば 0000) を要求する場合は、機能するはずです。ラジオのドキュメントをチェックして、それが可能かどうか確認してみます。

それでは。

アントニオ

Re: Problems connecting Bluetooth to FRDM-FXS-MULTI-B<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、アントニオ。

FRDM-KL25Z と FRDM-FXS-MULTI-B を動作させる方法は次のとおりです。

FRDM-KL25Z SDA USBコネクタにUSBケーブルを接続しました。

私の Win7 ノートPCには、リムーバブル ストレージ デバイスが表示されます。

次に、Xtrinsic デモ S-Record を FRDM-KL25Z (E: ) ストレージ ドライブにドラッグ アンド ドロップしました。

C:\Freescale\Freescale Xtrinsic FXLS8471Q デモンストレーション\Freedom Images\fxls8471q_CLI_27SEP2013.srec

Windowsの「デバイス マネージャー」のポート フォルダーを見ると、次のようになります。

これは、OpenSDA が動作していることを確認するのに役立ちます。私のはCOM72として列挙されました。

プログラムが完了したら、FRDM-KL25Z SDA USB コネクタ (この USB はオンボードの K20 デバッガー MCU に接続されています) から USB ケーブルを外し、再度接続してパワーオン リセット (POR) を実行します。

115200 ボー、8 ビット、1 ストップ、パリティなしで OpenSDA COMx (私の場合は COM72) を使用してターミナル ウィンドウを開きます。

開いたら Enter キーを押すと、ターミナルに次のように表示されます。

これは、Xtrinsic Freedom ボードからの通信チャネルが VCOM CDC プロトコルを使用して OpenSDA デバッガー インターフェイスを通過していることを示しています。

次に、ターミナル ウィンドウを切断するか閉じて、デモ アプリケーションを開きます。

C:\Freescale\Freescale Xtrinsic FXLS8471Q Demonstation\Freescale Xtrinsic FXLS8471Q Demo.exe

この Xtrinsic アプリケーションは、COM ポートをスニッフィングして、FRDM-FXS-MULTI-B にコネクテッドなポートを探します。完了するとアプリケーションが開き、次のようになります。

Freedom ボードを持ち上げて回転させたり振ったりして、3 軸データを確認します。

デモを終了…切断SDA USBコネクタ用のUSBケーブル。

Bluetooth を動作させるには、FXLS8471QDEMOSWUG.pdf の指示に従う必要がありました。

簡単に言うと (しゃれですみません)、FRDM-FXS-MULTI-B ボードに次のジャンパーを追加する必要があります。

J6ピン2-3

J7オン(ピン1-2)

J22オン(ピン1-2)

SW1 オン。

「デバイス マネージャー」に戻り、USB ケーブルをいずれかの USB コネクタに再接続して、Freedom システムの POR を実行します。

「デバイス マネージャー」ウィンドウで、「アクション」→「ハードウェア変更のスキャン」を実行し、少し待ちます--> (30 秒未満)。

PC は新しいハードウェアをスキャンし、BlueTooth COM ポートを見つけて表示します。私のはこんな感じです:

ターミナル アプリケーションを低い番号の COM ポート (私の場合は COM81) で開き、Enter キーを押します。

次のように表示されます。

コマンドリストを表示するには「?」を入力します。

これで、BlueTooth COM ポートが動作していることがわかりました。ここで、ターミナル ソフトウェア アプリケーションを切断するか、終了します。

C:\Freescale\Freescale Xtrinsic FXLS8471Q Demonstation\Freescale Xtrinsic FXLS8471Q Demo.exe を開きます。

Xtrinsic プロトコルが動作している COM ポートを検索し、以前と同じようにデータを表示できます。

最後に…Bluetooth COM 用に構成されている場合は、COM に OpenSDA ポートを使用しないでください。そうしないと、競合の問題が発生する可能性があります。これが、COM ポートも列挙される SDA USB コネクタではなく、KL25Z USB に USB ケーブルを接続してシステムに電源を供給した主な理由です。

これがお役に立てば幸いです。

よろしくお願いいたします。

デビッド

Re: Problems connecting Bluetooth to FRDM-FXS-MULTI-B<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、

これまでのところ、私の PC でセンサ フュージョン ツールボックスを実行することはできませんでした。別のデバイスで Android アプリを試してみました (Google Play ではアプリが私のスマートフォンと互換性がないと表示されます...)なぜか不思議です。私は Android 4.1 を使用していますが、他のデバイスは別のブランドですが、同じバージョンを使用しており、問題なく動作します。

これまで試してみたところ、Windows Bluetooth スタックは BlueRadio モジュール用の仮想 COM ポートを作成しているようですが、何らかの理由でこのポートを開くことができません。私は、ボードから何かが送信されているかどうかを確認するために realterm を使用しようとした後、この結論に達しました (スマートフォンの Android VT100 ターミナル アプリを使用してこれを実行したところ、機能しました)。realterm を使用すると、COM ポートを開くことができないというメッセージのみが表示されました。

現在の問題は、実際には Windows - Bluetooth スタック - USB ドングルの非互換性にあるようです。

他にもこのような問題を抱えた人はいますか?

Re: Problems connecting Bluetooth to FRDM-FXS-MULTI-B<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、トーマス。

まず、Android アプリは私のスマートフォンと互換性がないと Google が言っているので、試していません (なぜでしょうか...)。スマートフォンで VT100 シリアル ターミナル アプリを使用して、ボードの Bluetooth 無線が送信されているかどうかを確認してみました。スマートフォンがボードからデータを受信していることを確認しました。

PC 側に関しては、あらゆることを試しました。すべてのデバイス (blueradio と opensda) を削除し、blueradio を再度ペアリングしましたが、何も変わりませんでした。

インストール中に何か間違ったことをしたのかもしれません。ノードロックライセンスがインストールされていない可能性があります。しかし、OpenSDA シリアルポートを使用するとなぜ動作するのでしょうか?

何かご意見はございますか?

Re: Problems connecting Bluetooth to FRDM-FXS-MULTI-B<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、モーレン。

最初にボードを PC の Bluetooth とペアリングしようとしましたが、成功しませんでした。その後、スマートフォンにアプリをインストールしようとしましたが、Play ストアではアプリがデバイスと互換性がないと表示されます。SO、VT100ターミナルアプリ(Blueterm)を使用して、スマートフォンのCOMポートを開いてみたところ、データ転送ができました(スマートフォンのターミナル画面に文字が表示されました)。

OpenSDA から USB シリアルを使用して PC にデータを転送することもできます。ボードの Bluetooth を PC とスマートフォンの両方に同時に接続していないことは確かです。すべてのテストは、他のデバイスに接続する前にペアリングしてからペアリングを解除して行いました。

トーマスの提案を試してみて、何が起こるか見てみましょう。ご返信ありがとうございます。

アントニオ

Re: Problems connecting Bluetooth to FRDM-FXS-MULTI-B<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、アントニオ。

ターミナルに接続したとき、それは PC 上ですか、それとも Android デバイス用のターミナル アプリがありますか?BlueRadio を複数のデバイス (PC と Android デバイスなど) に同時にペアリングしようとしていないことを確認してください。PC ツールボックスを動作させようとしている場合は、Android デバイスの Bluetooth を無効にし、Freedom ボードを POR してから、PC ツールボックスを開くことをお勧めします。

マウレン

Re: Problems connecting Bluetooth to FRDM-FXS-MULTI-B<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、アントニオ。

PCの場合:まず、Windows 7の「デバイスとプリンター」ダイアログから、インストールされているBluetoothデバイスを削除することをお勧めします。既存のデバイスを右クリックし、「デバイスの削除」を選択します。デバイスマネージャーで「ポート」を展開し、OpenSDAまたはBluetoothポートをすべて削除します(「デバイスのドライバーソフトウェアを削除する」チェックボックスはオンにしないでください)。その後、「デバイスとプリンター」に戻り、ボードのペアリングを行います。その後、ツールを再度お試しください。こちらもご覧ください: https://community.freescale.com/thread/322592

Androidの場合:「最近使ったアプリケーション」リストでアプリケーションを右にスワイプして完全に終了してください。古いプロセスが残っていると問題が発生する可能性があります。http: //www.freescale.com/sensorfusionには、問題解決に役立つ動画も掲載されています。ページ右側の「動画で見る」リンクをクリックしてください。Bluetoothのトラブルに特化した動画があります。

お役に立てれば幸いです。


よろしくお願いいたします。

トーマス

追伸: 私の回答がご質問の解決に役立った場合は、「正解」または「役に立った」と評価してください。ありがとうございます。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎02-04-2026 07:22 AM
更新人: